主题中讨论的其他器件:DRV832X
大家好
当(IS)电流超过9.8A 时、电机关闭
is=sqrt ((ID*ID)+(IQ+IQ));
我的信息是
硬件:
电机:ACIM
功率:11kW
速度:1500转/分
频率:50Hz
最大电流:22A
电压:380V
驱动器:
IGBT 40A 1200V
TYPE= MOTOR_Type_Induction;
num_pote_pairs=(4);
Rr=(0.571777);
RS =(1.074189);
Ls_d =(0.009261);
LS_q =(0.009261);
rated 磁通=(6.188220);
磁化电流=(2.972);
RES_EST_CURRENT =(8.0);
IND_EST_CURRENT =(空);
MAX_CURRENT =(20.0);
磁通_EST_FREQ_Hz =(5.0);
对于电压:
#define USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz (800.0)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V (850.0)
// 3.3V*((((301k+470k+470k+820+47k)+9.09k)/9.09k)=768.58v
#define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V (768.58)
#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (40.0)
#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (70.0)
~~~~~~~~~~~~μ A 问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
是否需要更改任何其他参数?
请告诉我更改 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz 的公式吗?
USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz =1/(2*3.14)*(R_PARALLEL)*47nF
什么是 R_Parallel?
因此,我的大问题是,当我加载超过9.8A (大于9.8A)的电机时,PWM 会关闭! BTW、当=9.8A 时、每个相位的输入电流为3.5A。
为什么 PWM 关闭?
我的电源模块比9.8A 强大得多!
是否需要考虑任何事项?