This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:更换 LaunchXL-F28069M 上的 MCU

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770982/launchxl-f28069m-replacing-the-mcu-on-launchxl-f28069m

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

在 将 TMS320F28069MPZT 替换为 TMS320F28069MPZPQ MCU 之前、可以考虑哪些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zesto、

               它采用相同的封装、但 Q 器件的额定温度更高。 更换 Launchpad 上的芯片后,除了更换(表面贴装) IC 时需要采取的常规预防措施外,不需要特别的“注意事项”。 这意味着一个 ESD 安全工作区、焊盘之间没有焊接桥、器件引脚和焊盘之间完全对齐等 假设您有一个带显微镜的 SMT 再处理站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它起作用了。

    谢谢你。