请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-F28004X-POWER-EST-CALC 你好
我在使用此微控制器时遇到问题、我无法使其更改端口31指示的微控制器的光亮度、我正在尽可能地读取和重新读取数据表。 我发现 微控制器的 LED 不支持 PWM 信号、应该为此项目使用另一个带 LED 的引脚。 有人能告诉我他们是否曾使用微控制器进行过调光程序? 有可能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我在使用此微控制器时遇到问题、我无法使其更改端口31指示的微控制器的光亮度、我正在尽可能地读取和重新读取数据表。 我发现 微控制器的 LED 不支持 PWM 信号、应该为此项目使用另一个带 LED 的引脚。 有人能告诉我他们是否曾使用微控制器进行过调光程序? 有可能吗?
您好、Stan、
是的、GPIO34和 GPIO31未连接到 F280049M controlCARD 上的 ePWM 输出。 您可以