This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-F28004X-POWER-EST-CALC:借助 ePWM 调光 POT 来调光 LED

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770865/c2000-f28004x-power-est-calc-dimming-a-led-with-the-help-of-a-pot-with-epwm

器件型号:C2000-F28004X-POWER-EST-CALC

你好

我在使用此微控制器时遇到问题、我无法使其更改端口31指示的微控制器的光亮度、我正在尽可能地读取和重新读取数据表。 我发现 微控制器的 LED 不支持 PWM 信号、应该为此项目使用另一个带 LED 的引脚。 有人能告诉我他们是否曾使用微控制器进行过调光程序? 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    是的、GPIO34和 GPIO31未连接到 F280049M controlCARD 上的 ePWM 输出。  您可以

    • 使用基板上的 proto 区域构建连接到 ePWM 引脚的 LED 驱动器
    • 设置 ePWM 模块、然后不使用硬件在正确的时间切换 IO、触发 ISR、然后直接切换 ISR 代码中的 GPIO31或 GPIO34
      • PWM 的周期可能不需要非常快(~1kHz?) 控制视在亮度、因此这可能不会使用这么多的 CPU 带宽。   
    • 设置 ePWM 以在未使用的 GPIO 上生成方波。  然后使用输入 X-BAR 将该信号路由回器件、然后使用输出 X-BAR 将信号路由到输出 X-BAR 线路8、这可以在 GPIO31上多路复用。   
      • (eCAP 模块还连接到输出 X-BAR 并可设置为 PWM 模式)