请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE、 SFRA
您好!
我的目标是在 LaunchXL-F28379D 上构建 TIDM-SERVO-LAUNCHXS 项目(在 e2e.ti.com/.../Sensored-FOC-of-PMSM_5F00_XL_5F00_BP.pdf 中说明)、因为 LaunchXL-F28377S 似乎不再投入生产(?)。
根据我的理解 、F28379D 应该与之前的完全兼容。 但是、在简短的测试中、似乎存在问题(中断不起作用)、并且意识 到我不确定应该修改哪些内容。 我更改了目标配置、但在实时模式下没有发生任何情况。
是否需要了解哪些器件才能使项目与 F28379D 配合使用? 除此之外、文档和库都非常好!
提前感谢!