This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:TIDM-SERVO-LAUNCHXS 项目

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769546/launchxl-f28379d-tidm-servo-launchxs-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITESFRA

您好!

我的目标是在  LaunchXL-F28379D 上构建 TIDM-SERVO-LAUNCHXS 项目(在 e2e.ti.com/.../Sensored-FOC-of-PMSM_5F00_XL_5F00_BP.pdf 中说明)、因为 LaunchXL-F28377S 似乎不再投入生产(?)。

根据我的理解 、F28379D 应该与之前的完全兼容。 但是、在简短的测试中、似乎存在问题(中断不起作用)、并且意识 到我不确定应该修改哪些内容。 我更改了目标配置、但在实时模式下没有发生任何情况。

是否需要了解哪些器件才能使项目与 F28379D 配合使用? 除此之外、文档和库都非常好!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LAUNCHXL-F28379D 是合适的器件。  此平台上有支持的示例项目。 如果您已经安装了 controlSUITE、您应该在下面找到它:

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\libs\FCL_SFRA\v01_00_00_00

    Rgds、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 显然、至少引脚已发生变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以、您可以在硬件文件夹中找到相关信息
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28379D