工具/软件:Code Composer Studio
您好、Manish。 我们使用 SFRA 项目_IQ 、F28035。 仅 SFRA。 我们得到了一个良好的稳定装置,测试它,一切都好。 直流 电压的控制非常稳定。 非常感谢您的建议。 但是,当我们在 该板上启动 AC 时,它会提供非常好的正弦 IF 开环,但 当我们插入3P3Z 系数时,我们得到了直流(该板、所有电感器、 电容器是相同的-所有电路板都是相同的项目 HV_SOLAR_DC_AC),因此当我们尝试通过这些系数控制交流时,我们甚至无法获得正常的正弦形式。 我们控制电压。 问题: 适合直流的系数是否适合交流? (关于相同的拓扑) 以及如何通过带宽仅为1.5kHz 的具有滤波器(3P3Z -实际2P2Z)的24kHz PWM 生成正弦波? 再次- HV_SOLAR_DC_AC -开环时的出色正弦波。 完全不是正弦-当2P2Z (电压控制)时。 PWM 速率为24kHz、 控制速率为相同的24kHz。 电压控制。 直流与交流。