This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:SFRA DC 与 AC。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/770328/ccs-sfra-dc-vs-ac

主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

您好、Manish。 我们使用 SFRA 项目_IQ 、F28035。 仅 SFRA。 我们得到了一个良好的稳定装置,测试它,一切都好。 直流 电压的控制非常稳定。 非常感谢您的建议。 但是,当我们在 该板上启动 AC 时,它会提供非常好的正弦 IF 开环,但 当我们插入3P3Z 系数时,我们得到了直流(该板、所有电感器、 电容器是相同的-所有电路板都是相同的项目 HV_SOLAR_DC_AC),因此当我们尝试通过这些系数控制交流时,我们甚至无法获得正常的正弦形式。 我们控制电压。  问题: 适合直流的系数是否适合交流? (关于相同的拓扑) 以及如何通过带宽仅为1.5kHz 的具有滤波器(3P3Z -实际2P2Z)的24kHz PWM 生成正弦波?  再次- HV_SOLAR_DC_AC -开环时的出色正弦波。 完全不是正弦-当2P2Z (电压控制)时。 PWM 速率为24kHz、 控制速率为相同的24kHz。  电压控制。 直流与交流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    1.是的、如果您仅在一个点测量了直流电并验证其仅在一个直流点稳定、则直流下的工厂可能会在交流电下不稳定。 请记住、在交流电下、它将经过各种直流点、并且需要在整个过程中保持稳定、以便交流电保持稳定。

    2.您是否对电流或电压使用级联环路? 如果不对电压和电流使用级联环路、则很难对系统进行调优。

    此外、鉴于您的开关频率如此低、覆盖电压环路的24kHz 甚至更具挑战性。 您将需要对电压使用 PR 控制器、而不是简单的3p3z。 请参阅  

    4.如果性能要求较低,您可能只能摆脱电压环路,但您必须在24kHz 时使用 PR 控制器,没有足够的空间在电网和谐波频率下获得足够的增益,以成为良好的电压源。