This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:寻求帮助,我无法通过 CCS 录制程序! 如何申请维护?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, C2000WARE, TPS62291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794382/ccs-f28m36p63c2-ask-for-help-i-can-not-record-my-program-by-ccs-how-can-i-apply-for-maintenance

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETPS62291

工具/软件:Code Composer Studio

现象:

当我将 USB 插入集线站和控制卡的 A:J1时、CCS 无法按如下方式记录我的程序:

2.我检测 集线站的3V3和5V 上的电压, 电压全部等于4.7V。

3.为坞站供电时,坞站上 U1周围的温度很高。

4.我无法通过卡上的 micro-USB 为控制卡供电,并且坞站上的 LED D1未打开:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:F28M35H52C

    当我将 USB 插入集线站和控制卡的 A:J1时、CCS 无法按如下方式记录我的程序:

    2.我检测 集线站的3V3和5V 上的电压, 电压全部等于4.7V。

    3.为坞站供电时,坞站上 U1周围的温度很高。

    4.我无法通过卡上的 micro-USB 为控制卡供电,并且坞站上的 LED D1未打开:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下原理图/亮点可在此处的 C2000Ware 安装目录中找到: C:\ti\c2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28M36\R1_1  

    CCARD (J9)顶部的 USB 连接器仅用于 USB 通信、不会供电或提供仿真功能。

    USB 连接器 A:J1将连接仅在芯片上的 XDS100v2并为其供电。  这是因为这是一种隔离式设计、可限制系统发生任何高电压事件时对主机 PC 的暴露。

    从您的图片中、我可以看到 LED A:D2亮起、这意味着仿真器正在通电。

    您能否确认在 Windows 设备管理器中看到 TI 仿真器件?  请提供此视图的屏幕截图、我想确保我们正确地重新配置仿真器。

    LED D3用于指示 MCU 正在从基板接收电源。  我无法从您的图片中看到它位于卡的右下角(侧面的 MCU 面向您、扁平连接器朝下)。

    查看原理图、您可以使用万用表探测 TP6和 TP7。  TP6是来自底部集线站的5V 节点、这将告诉我们控制卡是否从集线站获得正确的电压。  如果在此节点上看到5V 电压、则检查 TP7、因为这是为 MCU IO 电源供电的5V - 3.3V 稳压器。

    请告诉我您在上面观察到的内容、我们可以从那里调试更多内容。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我为坞站供电、但 LED D3未亮起:

    我使用万用表测试 TP6、电压为4.544V:

    TP7的电压为0.058V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TP7不是3.3V、因此 MCU 未加电。  现在、弄清这种情况的发生原因。

    我在上一篇文章中错误地说、J9仅用于 USB 通信通道。  更详细地查看原理图、可以选择通过此电源(USB_5V0)或下部集线板(HSEC_5V0)为 MCU 供电。

    请断开控制卡与坞站的连接、并连接仿真 USB 连接和 J9连接、然后查看电源 LED 是否亮起、您是否可以连接到控制卡。

    降压稳压器(U3/TPS62291)应该能够在 TP6上测得的4.54V 电压下生成3.3V 总线、这是正常的。  在任何情况下、让我们仅使用 J9作为5V 电源以及 TP7来测量 TP6。

    如果我们看到类似的问题、则 TPS 器件可能存在问题。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    如您所见、我通过 J9为控制卡供电、LED:D3未亮起。

    TP6的电压为4.561V、TP7不正确、其电压为0.127V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MatthewRate! 我的控制卡上的问题。 请您给我一个判断、我会向经销商申请维修。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、TPS6299已损坏、或者 F28M36已损坏、并尝试拉过大的电流、导致 TPS 下降。

    您可以移除电阻器 R24、并注意您的 USB 电压是否上升到接近5V 规格。 如果没有、我认为 TPS 有故障、如果有故障、可以是 TPS 或 F28M36。

    以上仅在您更愿意采样和更换 TPS 本身(因为它是6引脚且应该是直接的)或请求新的控制卡时才很重要。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望跟进上述内容。 我将标记为"TI 的问题已解决"、如果您有更多信息、请回复、然后重新打开主题帖。

    最棒的
    Matthew