请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我必须使用绕组的"三角"连接而非"Y"来控制感应电机。 使用针对 IM FOC 的 controlSUITE 代码、当连接采用"Delta"形式时、应更改什么? 我认为与电流的读取和使用相关的代码应该被改变。 但是,除了乘以电流增益(即线电流,应乘以增益来计算相电流)之外,相电流的相位也应与线电流相比较。 是不是真的? 那么、我该怎么办? 是否可以驱动这样的电机?
此致