This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:感应电机的 FOC、具有"Delta"绕组连接

Guru**** 2534650 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/769093/ccs-tms320f28379d-foc-of-induction-motor-with-delta-connection-of-windings

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我必须使用绕组的"三角"连接而非"Y"来控制感应电机。 使用针对 IM FOC 的 controlSUITE 代码、当连接采用"Delta"形式时、应更改什么? 我认为与电流的读取和使用相关的代码应该被改变。 但是,除了乘以电流增益(即线电流,应乘以增益来计算相电流)之外,相电流的相位也应与线电流相比较。 是不是真的? 那么、我该怎么办? 是否可以驱动这样的电机?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您无需更改控制算法侧的任何内容、只需根据电机的连接类型设置 xx_settings.h 中的电气参数、如 Rs、Rr、Ls。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yanming。 感谢您的回复

    但在"Delta"连接中、感应电流是输入电流、而不是相电流。 您说、考虑到代码中提到的差异、无需进行任何更改?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 FOC 控制算法不关心电机的连接类型、只需根据反馈信号控制基准速度和扭矩电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢