This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035示例代码 SFRA GUI 未连接到 MCU。

Guru**** 2534060 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, CONTROLSUITE, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/793529/tms320f28035-f28035-example-code-sfra-gui-not-connecting-to-mcu

器件型号:TMS320F28035
Thread 中讨论的其他器件:SFRAcontrolSUITE

您好!

我们尝试在28035中探索 SFRA
我尝试按照文档设置我的程序
C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_20_00_00\Doc\SFRALib
我没有 DPS Workshop 板、我想在我的客户 BUCK 上测试 SFRA。
现在我无法连接 SFRA GUI、但我已经在运行程序。
我是否忽略任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种硬件? 您是否有控制卡和扩展坞?

    您是否选择了 COM 端口?

    我建议首先确保它与 controlSUITE 中的示例代码连接、代码应至少在任何控制卡上运行以测试连接和工作情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 TMS320F28035、并选择如图所示的 COM 端口。

    我尝试在 CCS V8中运行示例代码。

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_20_00_00\examples\DPSWrkShpKit_SFRA_F28035

    并尝试连接 GUI、选择 COM 端口5、单击确定、然后失败。

    以下是我的测试条件:

    Code Composer Studio:版本:8.3.0.00009

    Windows:Windows 10家庭版

    控制卡:F28035 Piccolo 实验板套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 J9跳线已闭合、SFRA GUI 会在 SCI 上进行通信、如果未连接、则无法正常工作、

    请参阅 controlSUITE 中的实验套件原理图

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~实验套件\DIM100实验 套件 Kit-HWdevPkg_v2_0\R3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认 J9跳线已闭合、然后再执行此操作、尝试选择 COM 端口6、错误消息如图所示。仍然无法将 DSP 连接到 GUI。

    另一个问题是:

    如果我不使用 JTAG、我在 GUI 中找不到任何 COM 端口、但在 www.youtube.com/watch 中
    我看不到 JTAG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以确认在移除和连接 JTAG 时,您是否看到 COM6在连接时枚举,并在断开 JTAG/ USB 电缆时消失?

    您可以在设备管理器中查看此信息

    -Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我使用 JTAG 将我的 DSP 连接到 GUI。
    确认 J9已关闭
    首先、我将程序加载到 DSP 中并进入调试模式。
    然后打开 GUI
    选择 COM 端口5、单击确认
    然后 GUI 显示:Could not connect。 请检查连接

    我是否必须设置任何硬件设备?
    我不确定 SCI 部件是否需要连接到 JTAG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想用 USB 连接 DSP 和 PC。

    但 SFRA GUI 无法扫描 COM 端口、我该怎么办?

    我使用设备管理器看到更改是 USB 复合设备,而不是 COM 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请验证您使用的是 USB 连接到基板、而不是使用外部仿真器连接到您的 JTAG 的14引脚连接器。  UART 反向通道依靠板载 XDS100v1 (通过 FTDI 芯片仿真)来实现从 MCU 到 SFRA GUI 的 UART 通信。  我提出的原因是、从您的设备管理器屏幕截图中、我看不到列出了 A 或 B 通道的 XDS100仿真器。

    如果您可以连接板载仿真器、但仍然看不到 TI XDS100通道 B、那么让我们尝试使用此处提供的文件/方法对 FTDI 进行重新编程: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/21086 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果增益为平台形状、则相位应为零、但为180度。
    我是否忽略任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们使用这里的线程来关闭它

    http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/796833/2950242#2950242