This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-HV-1PH-DCAC:使用 TIEVM-HV-1PH-DCAC 进行微电网控制

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794295/tievm-hv-1ph-dcac-microgrid-control-with-tievm-hv-1ph-dcac

器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC

你(们)好。

我计划使用此逆变器为微电网实现集中控制系统。 您可能知道、对于此应用、逆变器必须能够接收来自外部源的基准。 对此,我有几个问题,如果有人能回答,我会很高兴。

根据我的理解、逆变器参考值是通过其软件手动配置的、我不确定它是否可以以任何其他方式接收它们。 那么、是否可以将参考值从外部源直接发送到逆变器(具有基于通信的微电网控制所需的高带宽通信链路)、从而将参考值发送到 VF 和 PQ 控制器? 如果是、如何操作?


显然、为了将逆变器配置为在"电网形成"或"电网跟踪"模式下工作、必须将相应的控制文件上传到控制板中。 因此、两种控制模式似乎都不能在单个文件中使用、因此可能无法让逆变器在两种状态之间立即切换。 对于我的应用、逆变器必须能够通过外部命令在电网跟踪和电网形成模式之间立即切换。 那么、这种逆变器怎么可能实现呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、如果 SPI 链路与主机 MCU 通信、则通过使用 SPI 链路来处理此问题。 我们提供了 GUI Composer 等工具、可帮助您从主机侧进行控制。 或者、您可以通过 SPI 与支持以太网的某些网关通信。

    2.我们提供了两个示例,如果您的申请要求您将它们加在一起,这将是您需要进行的练习。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、

    1.是否有任何文档可用于介绍您提到的通信工具?

    2.这是否与 Simulink MATLAB 兼容? (在 Simulink 中设计控制算法。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉支持此功能的 Simulink 工具。

    有关通信外设的文档、请参阅数据表。