请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIEVM-HV-1PH-DCAC 你(们)好。
我计划使用此逆变器为微电网实现集中控制系统。 您可能知道、对于此应用、逆变器必须能够接收来自外部源的基准。 对此,我有几个问题,如果有人能回答,我会很高兴。
根据我的理解、逆变器参考值是通过其软件手动配置的、我不确定它是否可以以任何其他方式接收它们。 那么、是否可以将参考值从外部源直接发送到逆变器(具有基于通信的微电网控制所需的高带宽通信链路)、从而将参考值发送到 VF 和 PQ 控制器? 如果是、如何操作?
显然、为了将逆变器配置为在"电网形成"或"电网跟踪"模式下工作、必须将相应的控制文件上传到控制板中。 因此、两种控制模式似乎都不能在单个文件中使用、因此可能无法让逆变器在两种状态之间立即切换。 对于我的应用、逆变器必须能够通过外部命令在电网跟踪和电网形成模式之间立即切换。 那么、这种逆变器怎么可能实现呢?
谢谢!