Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 主题中讨论的其他器件:DRV8301、 DRV8312
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 团队:
我们有 BLDC 电机、规格:24V/50W 、最大速度= 50000 rpm
我们要检查 InstaSPIN 是否可以将电机运行至50000rpm?
您能给我们提供什么类型的 TI EVM (DRV8301或 DRV8312)可以对其进行测试吗?