This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:InstaSPIN - BLDC 电机最大速度

Guru**** 2930330 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796481/ccs-tms320f28069m-instaspin---bldc-motor-maximum-speed

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301DRV8312

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

我们有 BLDC 电机、规格:24V/50W 、最大速度= 50000 rpm

我们要检查 InstaSPIN 是否可以将电机运行至50000rpm?  

您能给我们提供什么类型的 TI EVM (DRV8301或 DRV8312)可以对其进行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于电机的电频率、如果电机的极对为"1"或"2"并且 PWM 频率设置为更高的数字、则没关系。
    DRV8312应该能够更好地旋转此电机、因为它只有50W 的功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    好的、我们将使用 DRV8312来尝试它、  

    非常感谢您的建议。