This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:实验11e 无法正常运行霍尔传感器启动、过渡到 InstaSPIN-FOC 的 FAST

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791336/ccs-drv8312-69m-kit-lab-11e-not-working-hall-sensor-start-up-with-transition-to-fast-for-instaspin-foc

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我尝试使用套件 DRV8312-69M-KIT 运行实验11e、它确实会编译并打开调试窗口 启用实时调试器、单击运行按钮 将 gMotorVars.Flag_enableSys 和 gMotorVars.Flag_Run_Identify  设置为1与微控制器的连接丢失并停止工作、 该套件可与其他实验(实验2、4、4a、5a、11)配合使用 、运行时没有问题、但在尝试运行实验11e 时、连接会丢失

我正在使用 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8312kit_revD\F28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11e 中的默认代码、但未进行修改、我将霍尔传感器连接到 J4、将传感器引脚1连接到 INB、连接到霍尔传感器 传感器 C 连接到引脚3、5连接到霍尔传感器、GND 连接到霍尔传感器、我正在使用 CCS 9.0、我在构建文件后还尝试使用通用 GUI、但它也不起作用、  

我设置所有电机参数以及电流和电压的偏移。

我们非常感谢您的帮助。

此致

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、问题是在本实验期间调试器断开连接? 您是否能够运行它?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的方法是、一旦我将使能系统和识别标志设置为1 (几秒钟后)、调试器就会失去与微控制器的连接、但电机永远不会运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么想法、为什么会发生这种情况?

    如果有任何帮助,将不胜感激。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于本实验、确保正确连接电机和霍尔传感器线非常重要。 如果电机或霍尔导线的连接顺序错误、则实验将无法正常工作。 这将导致电机无法移动、甚至出现过流故障。 对于电机、确保电机相位连接到控制器上的正确相位非常重要。 如果您按照本指南中的建议使用电机、则可以参阅实验指南。