器件型号:DRV8312-69M-KIT
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我尝试使用套件 DRV8312-69M-KIT 运行实验11e、它确实会编译并打开调试窗口 启用实时调试器、单击运行按钮 将 gMotorVars.Flag_enableSys 和 gMotorVars.Flag_Run_Identify 设置为1与微控制器的连接丢失并停止工作、 该套件可与其他实验(实验2、4、4a、5a、11)配合使用 、运行时没有问题、但在尝试运行实验11e 时、连接会丢失
我正在使用 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\drv8312kit_revD\F28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab11e 中的默认代码、但未进行修改、我将霍尔传感器连接到 J4、将传感器引脚1连接到 INB、连接到霍尔传感器 传感器 C 连接到引脚3、5连接到霍尔传感器、GND 连接到霍尔传感器、我正在使用 CCS 9.0、我在构建文件后还尝试使用通用 GUI、但它也不起作用、
我设置所有电机参数以及电流和电压的偏移。
我们非常感谢您的帮助。
此致
豪尔赫