Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHVMTRINSPIN 主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
大家好,我有 HV 套件 TMDSHVMTRINSPIN ,我有一些问题
1am 尝试运行 BLDC 洗衣机电机,在 InstaFOC 上,我注意到 instaFOC 中显示的 RPM 不正确,我用转速计测量,instaFOC 显示2500 RPM,但实际速度为415 RPM
2-如何使电机的转速超过415 RPM? Vbus 为163V、请参阅下文
请给我一些提示,说明如何进行调优以获得最佳的电机性能。我可以更改哪些参数并检查结果?