This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CLA 示例问题。

Guru**** 2536370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795056/launchxl-f280049c-cla-example-problem

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

你(们)好

我试图将 CLA 示例暗示到我的项目中、但当尝试调试时、我得到了这个错误。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要在 CCS 工程属性中启用 cla2。

    cla1和 cla0没有 cla2在 f28004x 上所做的那样的后台任务特性。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我在酒店周围冲浪时已经解决了这个问题、但我很欣赏您的努力。