请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
大家好:
我正在为一个仪器项目开发 TMS320F28377S 平台、为此应用选择了 QFP176封装、在我的系统中有一个与 DSP 配合使用的 FPGA、我需要 DSP 的 EMIF1端口来连接 FPGA、 我遇到了 一个问题、即 EM1D12 (I/O)功能也映射了 GPIO72 (引导引脚)功能、如果器件从闪存引导、我需要将引导模式设置为 Get 模式、这意味着 GPIO72需要使用1K 电阻器上拉至 VCC3.3V、 但是、当我使用 EM1端口作为数据通信端口时、我无法将 D12保持在3.3V、那么是否有任何方法可以解决这个问题???
谢谢
Rz