This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:如何在系统启动后将 TMS320F28377S 引导引脚功能切换至 GPIO?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795084/ccs-tms320f28377s-how-can-i-setup-tms320f28377s-boot-pin-function-switch-to-gpio-after-system-booted-up

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

我正在为一个仪器项目开发 TMS320F28377S 平台、为此应用选择了 QFP176封装、在我的系统中有一个与 DSP 配合使用的 FPGA、我需要 DSP 的 EMIF1端口来连接 FPGA、 我遇到了 一个问题、即 EM1D12 (I/O)功能也映射了 GPIO72 (引导引脚)功能、如果器件从闪存引导、我需要将引导模式设置为 Get 模式、这意味着 GPIO72需要使用1K 电阻器上拉至 VCC3.3V、 但是、当我使用 EM1端口作为数据通信端口时、我无法将 D12保持在3.3V、那么是否有任何方法可以解决这个问题???

谢谢

Rz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    器件引导后、BOOTPINS 可映射到其他功能。 因此、在您的应用中、您可以更改 GPIO 多路复用器设置以将其用作 EMIF 引脚、这一点没有问题。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并且在引脚上具有外部弱上拉电阻不应影响 EMIF 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vivek! 10K 电阻器是否适合弱上拉???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    答案取决于您的应用和特定的 PCB 布局。 您可以将工具和下载页面上提供的 IBIS 模型与信号完整性 PCB 软件一起使用、以确保10k 不会干扰接口。 问题的另一端、下拉强度将取决于系统在上电期间将看到多少噪声、这可能允许激活错误的引导模式。

    考虑到以上因素、通常一个10K 的声音是合理的;假设您与外部存储器器件有一个设计良好的连接、并且在加电期间不会出现有噪声的电源。 不过、我不会使用比10K 弱得多的设备、可能4K 也可以根据您的应用而工作。

    此致、
    Jason