This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:F28069使用问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792843/tms320f28069-f28069-using-problem

器件型号:TMS320F28069

您好,

我的一位客户遇到 F28069问题、问题如下所示:

使用串行端口时、无法下载程序。 GPIO37设置为低电平、GPIO34设置为高电平、TRST 配置为低电平。 芯片将在下载前重新通电并复位。

串行端口 下载工具 是 USB 到 TTL、电源电压为3.3V、 软件为 C2prog。

如需更多信息、请参阅下面的屏幕截图:

可以给我一些建议吗?

巴西!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 您的目标是什么? 是 LaunchPad、controlCARD 还是定制板?
    2. 您使用的是调试器吗?
    3. 您是否尝试使用 SCI 引导加载程序?

    您是如何将硬件连接到 PC 的?

    谢谢、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能还需要检查 SCI 是否连接到正确的 GPIO 引脚。  (GPIO28和 GPIO29)

    F2806x TRM 的引导 ROM 部分介绍了 C2000期望 SCI 接口所在的 GPIO 引脚。  


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题将很快关闭。

    如果仍有问题、请在此处回复或启动相关主题。

    此致、
    Cody