请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
您好!
对于 F28034 GPIO32和 GPIO33上的 I2C 有疑问。
一个是 F28034、CLK 上的信号在左图中不正常。 正确的图片很好。
我们进行了一些测试、如下所示:
1) 1)测试代码、用于测试 GPIO32和 GPIO33是否可以在连接 I2C 芯片时良好输出信号(5K 电阻上拉 CLK 和 DAT)
2) 2)移除 I2C 芯片、信号与左侧芯片相同(不良)。
3) 3)我们的演示代码很低、GPIO32和 GPIO33可以输出正常波形。
问题可能出在哪里?
非常感谢。
BR、Jordan