This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:芯片封装问题

Guru**** 2693595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792291/tms320f28054m-chip-packaging-problem

器件型号:TMS320F28054M

大家好:

最近我发现客户的芯片封装问题、下面是他的问题:

我们使用 从 DigiKey 购买的 TMS320F28054MPNQ 进行设计、在焊接芯片时、我们发现7个119件无法焊接、因为它们的引脚有问题。 下图:

  

从图中可以看到、芯片引脚的一侧比其他一侧高。 这使得它们无法焊接它。

您能为这个问题提供任何解决方案吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您说的某些引脚与所有其他引脚不在同一平面上、导致这些引脚与 PCB 焊盘不接触。 我将与封装团队就此进行核实。 在处理过程中是否可能发生这种情况? 也就是说、在从托盘拾取器件并将其放置在 PCB 上时、通过拾放器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件在发货前经过 LIS (铅检查系统)。 LIS 检查引线是否符合机械数据表。 这使我们有可能在离开工厂后发生这种情况。 我们可以研究2个方面:

    1. 如果器件是从经销商处购买的、是否有人手动拆分 TI 封装托盘以减少订购数量?
    2. 在电路板放置之前、器件是否通过插座中的编程机器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hareesh:

    感谢您的关注、我将要求客户直接回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一段时间没有听说过这个问题、并认为问题已经解决。 如果没有、请回复此帖子。