This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:在 F28335中连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)

Guru**** 2535510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791047/tms320f28335-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0-in-f28335

器件型号:TMS320F28335

您好!

    我将 TMS320F28335控制卡与 USB EMU R3集线站配合使用。 它工作正常。突然、现在我遇到连接错误。 在尝试使用 CCS 调试程序时,将出现以下错误消息:

连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)

   我尝试检查 XRS 引脚、但在坞站上找不到引脚排列。 是否有任何相关文档? 是否有任何其他硬件或软件测试来调试问题?

此外、如果设备被永久锁定、则卡的哪个部分被锁定? 在这种情况下、是否有任何方法可以修复或更换卡?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj、

    XRSn 不会向下到达坞站。 如果您看一下 controlCARD 本身的原理图、 您可以看到、XRSn 可以在 R17、C34或 U6的引脚1处探测。

    当您在 EVM 停止工作时使用 EVM 时、我怀疑可能发生了一些可能已损坏器件的瞬态事件。 您是否正在驱动高电压应用?

    我建议也检查 PCB 上的所有电压。 查找电源引脚和接地引脚之间是否存在短路。 检查电压电平。 等等 如果您主动连接到应用板或其他 EVM、请断开连接、以便您只需拥有 controlCARD 和集线站、并希望能够隔离问题。

    根据您的焊接技能或对具有这些能力的人员的访问权限、您可以根据需要更换组件。 如果您找不到损坏的组件、则需要订购新的主板: www.ti.com/.../TMDSDOCK28335

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mark 先生、
    我尝试调试、发现电源的 C37短路。 这意味着3.3V 将直接接地。 因此这可能是问题所在。 我将进行更换并检查。 但我很好奇、知道电容器短路的原因是什么。

    Suraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj、

    很高兴你发现了一个可能的罪犯!

    我只能很遗憾地猜测为何该帽受损。 它以前可能因其他事件而受到损害、只是第一个损坏的组件。 同样、如果您要驱动外部器件、或者您的应用配置不正确、则可能会发生过压或过流事件、从而损坏该电容器。

    请确保将所有电压和电流保持在 MCU 和电路板上所有其他 IC 的数据表限制范围内。 此外、请务必遵循安全的 ESD 处理。 即使在未正确接地的情况下接触 PCB、也有可能损坏组件。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 先生、您好!

    我更换了电容器、发现电容器正常。 电路板上的所有3.3V 电源都以某种方式对地短路。 我怀疑电源 U2。 但1.8V 输出工作正常。 这可能是什么原因? 我应该移除 U2 IC 吗?

    谢谢

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Suraj、

    这是您的板、您可以根据需要使用它! 但是、如果 U2 IC 损坏、您也可以尝试更换它。

    您还可以查找其他下拉电阻器或去耦电容器。 这些都可能在损坏时发生短路。 它可能不是电源 IC、但实际上仍可能只是一个小型无源器件。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、

    您是否能够更换或查找其他损坏的组件?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 先生、您好!

    我发现了故障组件。 它是 U2 IC。 卸下后没有短路。 但实际上、我在移除 IC 期间丢失了电感器 L19。 现在、我无法在线对该电感器进行微调。 它不再制造。 我可以使用任何其他电感器吗?

    谢谢

    Suraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suraj、

    您可以替换为等效器件。 通常最好找到器件的规格并替换为等效器件。 例如、如果 BOM 要求具有20%容差和16V 额定值的0.1uF X5R 陶瓷电容器、您应该尝试找到 一个等效的电容器。  

    此致、

    标记