您好!
我将 TMS320F28335控制卡与 USB EMU R3集线站配合使用。 它工作正常。突然、现在我遇到连接错误。 在尝试使用 CCS 调试程序时,将出现以下错误消息:
连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)器件未响应请求。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.0.27.9)
我尝试检查 XRS 引脚、但在坞站上找不到引脚排列。 是否有任何相关文档? 是否有任何其他硬件或软件测试来调试问题?
此外、如果设备被永久锁定、则卡的哪个部分被锁定? 在这种情况下、是否有任何方法可以修复或更换卡?
谢谢