This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是 TMS320f28069 C2000系列 MCU。 当我使用闪存链接器 cmd 文件时、我对.cmd 文件感到困惑、我的代码将在 RAM 或闪存中执行?。
此致、
P M Manoj Kumar。
您好、Manoj、
与闪存相比、RAM 的代码执行速度更快。
此致
Himanshu
您好、Himanshu、
无论什么部分,即 RAM 或闪存, 但 CPU 将获取、解码、执行和存储(流水线)。 与闪存相比、我们如何区分代码在 RAM 中的执行速度更快。
此致、
P M Manoj Kumar。
Manoj、
闪存比 RAM 慢。 闪存需要更多的周期来提供 CPU 要求的数据。 如您可能在数据表(表5-17)中看到的那样。 不同频率下所需的最小闪存/ OTP 等待状态)、用户应用应配置一些等待状态、以便闪存返回 CPU 请求的有效数据/代码。 但是、可以启用称为闪存流水线的预取机制、以提高线性代码执行的提取性能。 更多详细信息、请参阅 TRM 中的第1.2.3.2节"闪存管道模式"、网址为 www.ti.com/.../spruh18g.pdf。
谢谢、此致、
Vamsi
您好、Vamsi、
谢谢.......... 如果有任何疑问,我会回复此邮件。
此致、
P M Manoj Kumar。