This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 2030840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790025/tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

您好!

我使用的是 TMS320f28069 C2000系列 MCU。 当我使用闪存链接器 cmd 文件时、我对.cmd 文件感到困惑、我的代码将在 RAM 或闪存中执行?。

此致、

P M Manoj Kumar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它将在闪存中运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himsnshu、

    感谢你的答复。 RAM 和闪存的代码执行速度相同或不在 TMS320F28069中。

    此致、

    P M Manoj Kumar。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    与闪存相比、RAM 的代码执行速度更快。

    此致

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himanshu、

    无论什么部分,即 RAM 或闪存, 但 CPU 将获取、解码、执行和存储(流水线)。 与闪存相比、我们如何区分代码在 RAM 中的执行速度更快。

    此致、

    P M Manoj Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    闪存比 RAM 慢。  闪存需要更多的周期来提供 CPU 要求的数据。  如您可能在数据表(表5-17)中看到的那样。 不同频率下所需的最小闪存/ OTP 等待状态)、用户应用应配置一些等待状态、以便闪存返回 CPU 请求的有效数据/代码。  但是、可以启用称为闪存流水线的预取机制、以提高线性代码执行的提取性能。    更多详细信息、请参阅 TRM 中的第1.2.3.2节"闪存管道模式"、网址为 www.ti.com/.../spruh18g.pdf。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    谢谢.......... 如果有任何疑问,我会回复此邮件。

    此致、

    P M Manoj Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您目前似乎没有进一步的疑虑。
    我要关闭此主题。 您可以根据需要打开一个新线程。

    谢谢、此致、
    Vamsi