您好!
我不确定 当我将 GPIO 引脚配置为高电平时是否会中断、但意外地短接至 GND。
或者、GPIO 在此状态下将为低电平、但在我断开其与 GND 的连接时将恢复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不确定 当我将 GPIO 引脚配置为高电平时是否会中断、但意外地短接至 GND。
或者、GPIO 在此状态下将为低电平、但在我断开其与 GND 的连接时将恢复。
Howard、
[引用用户="Howard Zou"]我不确定 GPIO 引脚在配置为高电平时是否断开、但意外地短接至 GND。[/quot]
可能损坏了引脚。 即使仍然正常工作、您也缩短了该引脚的预期寿命。
[引用用户="Howard Zou"]或者只是 GPIO 在此状态下将为低电平、但当我断开与 GND 的连接时将恢复。
这种情况很常见、在短接时接地会将引脚拉低。 之后、由于该器件上的输出缓冲器较强、因此引脚仍然工作是很常见的。 但该引脚可能无法再工作。 这取决于电流以及缓冲器承受该电流的时间。
此致、
Cody
大家好、我提出这个问题是因为我的客户设计了这样的原理图。
c.继电器是 GPIO。 当配置为高电平时、3.3V 将通过 GPIO 施加到 R96A、C13应用到 Q16A 的基极。 当 C13充满电时,从 GPIO 流出的电流将为10mA,时间不超过600us (3*R96A* C13),从 GPIO 流出的电流将为(3.3V-0.7V)/(200ohm+499ohm)=3.7mA。
因此、持续时间小于600us 的脉冲电流为10mA、GPIO 输出的持续电流为3.7mA。 这对于 F28062是可以接受的吗?