This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:当我将 GPIO 引脚配置为高电平但意外地短接至 GND 时、GPIO 引脚是否会断开?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791448/tms320f28062-will-gpio-pin-break-when-i-configure-it-output-high-but-accidentally-short-to-gnd

器件型号:TMS320F28062

您好!

我不确定 当我将 GPIO 引脚配置为高电平时是否会中断、但意外地短接至 GND。

或者、GPIO 在此状态下将为低电平、但在我断开其与 GND 的连接时将恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    [引用用户="Howard Zou"]我不确定 GPIO 引脚在配置为高电平时是否断开、但意外地短接至 GND。[/quot]

    可能损坏了引脚。 即使仍然正常工作、您也缩短了该引脚的预期寿命。

    [引用用户="Howard Zou"]或者只是 GPIO 在此状态下将为低电平、但当我断开与 GND 的连接时将恢复。

    这种情况很常见、在短接时接地会将引脚拉低。 之后、由于该器件上的输出缓冲器较强、因此引脚仍然工作是很常见的。 但该引脚可能无法再工作。 这取决于电流以及缓冲器承受该电流的时间。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我提出这个问题是因为我的客户设计了这样的原理图。

    c.继电器是 GPIO。 当配置为高电平时、3.3V 将通过 GPIO 施加到 R96A、C13应用到 Q16A 的基极。 当 C13充满电时,从 GPIO 流出的电流将为10mA,时间不超过600us (3*R96A* C13),从 GPIO 流出的电流将为(3.3V-0.7V)/(200ohm+499ohm)=3.7mA。

    因此、持续时间小于600us 的脉冲电流为10mA、GPIO 输出的持续电流为3.7mA。 这对于 F28062是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    10mA 高于数据表中"建议运行条件"表中打印的值。

    在建议的工作条件之外运行时、我们无法确保其他器件参数。 这可能起作用、但它不在我们的工作条件范围内。

    某些 GPIO 具有较高的电流限制、您可以使用其中一个电阻器以及稍微不同的电阻器值、并保证您将在建议的工作条件下使用。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在绝对最大额定值中、钳位电流高达20mA、钳位电流是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、
    钳位电流是器件在不损坏器件的情况下处理由高于 VDDIO 或低于 VSS 的电压引起的意外电流的能力。

    此致、
    Cody