This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:未使用的 PGA_IN 直接连接到 AVSS?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/793134/tms320f280049-unused-pga_in-connected-directly-to-avss

器件型号:TMS320F280049

您好!

在 F280049数据表中、它说"具有 PGAx_OUTF 的模拟输入引脚"不应通过 4.7 kΩ 或更大的电阻器连接或连接到 VSSA。

但我找不到任何包含 OUTF 的引脚名称。

模拟输入引脚(除了 DACx_OUT 和 PGAx_OUTF)应该没有连接•到 VSSA 或通过• 电阻连接到 VSSA、它是否适用于 PGA_IN?

对于100引脚 F280049、引脚61在 TDO 和 Lina_TX 之间进行多路复用、PIN63在 TDI 和 Lina_RX 之间进行多路复用、那么我们是否可以在 LIN 通信接口的同时使用 PIN61和63作为 JTAG 呢? 是否有任何需要特别考虑的事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    PGAx_OUTF 与 PGAx_OF 相同。 您的第二个问题也适用于 PGA_IN。 您不能同时在 GPIO35和 GPIO37上使用 JTAG 和 LIN 功能。 您必须配置 GPIO 多路复用器选项才能选择一个。