请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 您好!
在 F280049数据表中、它说"具有 PGAx_OUTF 的模拟输入引脚"不应通过 4.7 kΩ 或更大的电阻器连接或连接到 VSSA。
但我找不到任何包含 OUTF 的引脚名称。
模拟输入引脚(除了 DACx_OUT 和 PGAx_OUTF)应该没有连接•到 VSSA 或通过• 电阻连接到 VSSA、它是否适用于 PGA_IN?
对于100引脚 F280049、引脚61在 TDO 和 Lina_TX 之间进行多路复用、PIN63在 TDI 和 Lina_RX 之间进行多路复用、那么我们是否可以在 LIN 通信接口的同时使用 PIN61和63作为 JTAG 呢? 是否有任何需要特别考虑的事项?