This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:F28035

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790761/tms320f28035-f28035

器件型号:TMS320F28035

我想在德州 F28035 DSP 上实现 MATLAB Simulink 模型。 但是、当我运行程序时、出现以下错误。 有人可以帮助这个主题吗?

执行外部模式 MEX-file 'ext_comm'时出错:无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:a)目标未打开。b)目标未连接到您的主机。c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击构建按钮、该按钮会在 target.Component:Simulink |类别:方框图错误上下载并运行您的应用程序、无法连接到'untitled'的'TI Piccolo F2803x'目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系 www.mathworks.com/.../contact_us.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如我在上一篇文章中所述、您必须联系 Mathworks 以进行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Troubleshooting_5F00_Guide_5F00_for_5F00_ExternalMode_5F00_TIC2000.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还应确保模型步长大约为100uec 或更短、例如1ms。 很多时候,客户会尝试以1微秒或10微秒的步进时间运行模型,而这两个步骤时间不适用于外部模式。

    如果这些都不起作用、请联系 Mathworks 技术支持@ www.mathworks.com/.../contact_us.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    感谢您的回答。 我执行了您上面所说的操作、但我得到了相同的错误。 我的配置如下图所示。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 F28035上、请检查控制卡上 SW1开关的位置。 开关不应朝向 ON (打开)位置。 即、如果开关朝向接通、请将其下拉。
    在 USB 集线站上、确保 J9连接器已关闭。 该连接器恰好位于 FTDI 芯片旁边、靠近 USB 连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、
    我尝试了您的建议、但仍然给出了相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这些都不起作用、请联系 Mathworks 技术支持@ www.mathworks.com/.../contact_us.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人可以帮助这个主题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的客户:
    我们注意到您拒绝了该解决方案。 如 TI 和 Mathworks 所示、请在 Mathworks 中而不是在 e2e 论坛上继续解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接联系 MathWorks 技术支持、因为他们不阅读 TI E2E 论坛。 请准备好向他们发送您的模型以供审核、以便他们可以帮助您使其正常工作。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1]确保您已正确完成 Venkatesh chilapur 所说的内容。 如有疑问、您可以自行阅读 Simulink 中有关如何连接控制卡的帮助文档[F28035]。

    2]请阅读--> processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops --> Piccolo 多日技术讲座学员指南(pdf 文件)[最后几页:引导选择模式等]