请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: INA240、 SFRA
工具/软件:Code Composer Studio
我尝试在 TMS320F28379D LaunchPad 上使用 FCL 运行双电机控制并使用 SFRA 运行性能分析、但在执行增量构建级别3中的步骤时遇到问题。 我使用的是逆变器 Booster Pack - GaN + INA240和具有 Teknic QEP 的 PMSM。 我的问题是"speed.Speed"表达式仍然为0、即使 QEP 看起来工作正常、即我可以控制速度和电机转动。 我不确定速度值是否存储在 speed.Speed 变量中。 感谢帮助。