请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SFRA 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我对 DSP 和 SFRA 软件的通信机制进行了漂移。 下面是我的问题。
1、我们如何确认注入信号是几 Hz 到几 KHz 的正弦波范围? 如何计算为正弦?
当我使用 SFRA 软件通过 SCI 方法与 DSP 通信时、我知道它使用文档名"SciCommsGui_320.c"、
我的问题是、您能给我一些关于 SCI 数据格式彼此通信的信息吗? 例如,当我单击“开始扫描”按钮时,SFRA 发送的数据格式为“200000”,我认为我需要一个数据格式列表来确定它的工作方式。
在我看来、如果我们不能确定它是如何用于频繁响应分析的、我们就没有将它用于我们的产品来测量我们的系统。
谢谢、