This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SFRA:大家好、我在 DSP 和 SFRA 软件的通信机制中漂移。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806586/ccs-sfra-hi-guys-i-wander-the-communication-mechanism-of-the-dsp-and-sfra-software

器件型号:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我对 DSP 和 SFRA 软件的通信机制进行了漂移。 下面是我的问题。

1、我们如何确认注入信号是几 Hz 到几 KHz 的正弦波范围? 如何计算为正弦?

当我使用 SFRA 软件通过 SCI 方法与 DSP 通信时、我知道它使用文档名"SciCommsGui_320.c"、

我的问题是、您能给我一些关于 SCI 数据格式彼此通信的信息吗? 例如,当我单击“开始扫描”按钮时,SFRA 发送的数据格式为“200000”,我认为我需要一个数据格式列表来确定它的工作方式。

在我看来、如果我们不能确定它是如何用于频繁响应分析的、我们就没有将它用于我们的产品来测量我们的系统。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    1.由于知识产权原因,SFRA 的机制未予披露。

    2.通讯协议没有详细的记录,我自己也不知道所有的工作。 如果您想将 SFRA 与您自己的协议一起使用、我建议您创建自己的 GUI。 SFRA GUI 和库是独立的。 也就是说、您可以取消对 GUI 的支持、并且仍然使用 SFRA 库并编写您自己的 GUI 协议。

    此致
    Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、

    我理解您的说法。 我可以使用 示波 器检查 输出波形。 但是、我如何检查输入波是否是各种正弦波?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 DAC 引脚上输出注入的信号、并在示波器上看到变化。

    此外、我们还提供软件测试台来验证 SFRA 的功能、UG 中提供了步骤。 大多数外部 LRA 也根据该 STB 所做的滤波器进行校准。