This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:芯片锁定问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804303/tms320f28069-chip-lock-problem

器件型号:TMS320F28069

尊敬的所有:

    最近28069项目添加了引导加载程序远程升级功能、在 IDE 仿真中、通常会刻录异常问题、只有重新打开 IDE 才能正常刻录、有时还会出现芯片锁定问题、此时不知道密码、想要询问如何强制解锁?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timsen、
    如果闪存编程过程被中断、CSM 的密码位置有可能被写入。 这将锁定器件。

    手动读取 CSM 位置时、您能确认它不是0xFFFF 吗?

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MatthewRate:
    如果器件被锁定并且无法连接到仿真器、如何检查 CSM 区域是否为0xFFFF?如何手动读取?是否有任何指令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Matthew:
    我的问题能帮我吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    还有其他建议吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将器件置于等待引导模式、如下所示: http://www.ti.com/document-viewer/TMS320F28069/datasheet/boot-rom-litsprs698-0453#litSPRS698-0453 这将防止器件从安全区域运行任何代码。  然后、您可以检查密码位置以验证它们是否不是全部为0xFFFF。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    想跟进一下、看看您是否能够成功利用上述内容或有其他问题。

    最棒的

    Matthew