This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:28377定制板电源问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/805273/tms320f28377d-28377-customboard-power-supply-problem

器件型号:TMS320F28377D

您好,

我设计了自己的最小28377d 系统板,但它不工作。 我想我的电源有一些问题。

最小的系统板可以连接到 CCS 并运行演示 程序。 但一段时间后、问题就出现了。我首先发现 1.2V 和3.3V 之间的值大约为10k、当通过直流时、该值会迅速降至几乎为零、这意味着1.2V 和3.3V 之间存在短路。  关闭  电源、该值将缓慢恢复为10k、但电路板尚无法连接 CCS、这意味着芯片已损坏。

3.3V 和1.2V 分别来自两个开关电源管理芯片、我尝试单独提供3.3V 电压、同时提供3.3V 和1.2V 电压、最后也有相同的问题。

谢谢、此致、

Docata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    已将这一问题通知有关专家。
    请注意、TI 美国办事处今天已关闭、因此请期待收到延迟的回复。


    此致
    Himanshu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Docata、

    是否有可能某些去耦电容器被错误地组装在电路板上的电阻器? 目视检查不应花费太多时间、因为电阻器通常是黑色的、电容器通常是棕色的。

    此致、
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我检查了电路板、没有发现您所说的问题。

    还有另 一个现象、我希望有助于了解我自己电路板上发生的情况。  如图所示、复位引脚(XRS)每22ms 下拉一次、该引脚的值大约为2.9V 而非3.3V。

    此致、

    Docata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Docata、

    当器件未配置且从仿真器上拔出时、在复位时看到低脉冲是正常行为。 脉冲从芯片内部驱动、由看门狗引起。 默认情况下启用看门狗、并且没有软件来阻止它超时-从而防止周期脉冲。

    关于您的电源问题、是否尝试过其他电路板? 系统中是否存在任何差异?

    此致、
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我意识到问题可能是由虚拟焊接引起的。 我用新的板和新的芯片、仔细焊接28377的焊盘、问题似乎已经解决。

    但遗憾的是、复位引脚(XRS)的值仍然为低电平。 通过阅读数据表、我了解到对于未编程的器件、我应该使用等待模式或其他引导模式。 但即使将模式更改为等待模式、RESET 引脚仍为低电平。 您能给我一些有关此问题的提示吗?

    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Docata
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Docata、

    当您说"复位引脚仍然为低电平"时、您意味着它持续处于低电平还是脉冲低电平?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我的意思是它持续低电平、 最后我发现我在复位电路中犯了一些错误。

    再次感谢。

    Docata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Docata、

    感谢您的更新、很高兴听到您发现了问题。


    此致、
    Peter