您好,
我设计了自己的最小28377d 系统板,但它不工作。 我想我的电源有一些问题。
最小的系统板可以连接到 CCS 并运行演示 程序。 但一段时间后、问题就出现了。我首先发现 1.2V 和3.3V 之间的值大约为10k、当通过直流时、该值会迅速降至几乎为零、这意味着1.2V 和3.3V 之间存在短路。 关闭 电源、该值将缓慢恢复为10k、但电路板尚无法连接 CCS、这意味着芯片已损坏。
3.3V 和1.2V 分别来自两个开关电源管理芯片、我尝试单独提供3.3V 电压、同时提供3.3V 和1.2V 电压、最后也有相同的问题。
谢谢、此致、
Docata