器件型号:CCSTUDIO-C2000
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我们为 TMS320F280049提供相同的信号(例如50Hz 正弦波)、并为其提供与信号同步的相同脉冲波、以便它可以在脉冲波的同一下降沿开始采样。此外、采样周期也是相同的。FFT 之后、 我们得到包括振幅和相位在内的结果。放大器始终保持稳定并且正确、但相位有时会发生变化。 相位通常会变化90度、有时还会发生随机变化。
这是因为我们没有定义0度相位吗? 或者 FFT 有时使用 sin ()计算、有时使用 cos ()计算?
如果它是由0度相位引起的、那么我们应该在代码中做什么?
非常感谢。