This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SFRA 补偿设计器导入 csv 文件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804746/tms320f28379d-sfra-compensation-designer-import-csv-file

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRAC2000WAREpowerSUITE

你(们)好  

我正在使用 SFRA (此版本 C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00\libraries\sfra\GUI)。

我可以得到扫描结果。 当我在补偿设计器中打开 csv 文件时。 我发现补偿设计器的波特图(受控体部分)与 csv 文件数据不匹配。

例如:

我的控制 ISR 频率为20kHz

如果我使用 csv 文件来定位设备带宽、设备带宽应介于5565.19~6324.639 Hz (-3dB)之间。

补偿设计器波特图结果为1715Hz (-3.105db)

我是否缺少一些设置?

CSV 文件

e2e.ti.com/.../SFRAData.zip

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我导入它时、数据从20Hz 开始、  

    您的数据为何从1Hz 开始?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manish:

    我可以使用补偿设计器(Digital Power_SDK_1_01_00_00)打开相同的 csv、它显示正确的结果(从20Hz 开始)。

    但在重新安装 DigitalPower_SDK_1_03_00_00后。 我仍然得到错误 的波特图。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:  

    我们有一个针对此问题的归档错误、下面是解决方法。

    我们将补偿设计器整合到一个 GUI 中、即用于独立模式和 powerSUITE 模式的同一 exe。 该错误是由于集成而出现的。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/754386/2804724#2804724

    此致

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew 以上链接应解决您的问题。 正如我提到过的、错误归档后、我们将决定在下一个版本的 SDK 中进行修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:

    感谢您的支持。

    Andrew