请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT
您好!
我想订购一个编码器、以便将其与我的 TI 高电压套件(TMDSHVMTRPFCKIT)配合使用。 编码器制造商为我提供了四个"输出信号类型"选项、分别是"集电极开路"、"上拉电阻器"、"推挽"和"线路驱动器"。 编码器的输出类型必须与 eQEP 输入信号匹配。 我在数据表中找不到任何有关 eQEP 单元输入信号类型的信息。 如果有人知道我应该选择哪种输出类型、我将不胜感激。
谢谢、