This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:用于选择正确增量编码器的 eQEP 输入信号类型

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806684/tms320f28335-eqep-input-signal-type-for-choosing-the-right-incremental-encoder

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKIT

您好!

我想订购一个编码器、以便将其与我的 TI 高电压套件(TMDSHVMTRPFCKIT)配合使用。 编码器制造商为我提供了四个"输出信号类型"选项、分别是"集电极开路"、"上拉电阻器"、"推挽"和"线路驱动器"。 编码器的输出类型必须与 eQEP 输入信号匹配。 我在数据表中找不到任何有关 eQEP 单元输入信号类型的信息。 如果有人知道我应该选择哪种输出类型、我将不胜感激。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    有关预期的输入信号、请参阅《F2833x eQEP 模块参考指南》。 QEP 用于与线性或增量(正交输出)编码器直接连接。

    http://www.ti.com/lit/sprug05

    编码器数据表应该描述它们产生的输出信号。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    在参考指南中找不到我需要的信息。 我询问了 TI 专家、他们告诉我、只要 遵循指定的 VIH 和 VIL、我就可以使用上述任何类型的输出。 用户可以在以下数据表的第32页找到此类规格:

    www.ti.com/.../tms320f28232.pdf