This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:[Instaspin":对 Lab11e 有疑问

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/806049/tms320f28069f-instaspin-doubt-about-lab11e

器件型号:TMS320F28069F

您好!  

我正在使用 Lab11e (霍尔+无传感器)、我有一些问题

我使用的是定制硬件和 DRV8301D 板。 我已经看到、当控制器运行基于霍尔的控制时、电机的旋转速度不能超过600rpm。 当我转向无传感器控制时、电机速度可以达到其额定速度、而不会出现任何问题(3000rpm)。 可能应该在较低速度下开始使用无串行器方法、但我想知道基于霍尔的控制是否存在任何速度限制、或者我做了一些错误。

通过将评估板与定制硬件进行比较、我发现第一块中从霍尔到快速控制的控制转换更柔和。 实际上、我发现在定制硬件中从 FAST 转换到霍尔效应方面存在问题。 它开始连续地从 FAST 转向霍尔效应、从霍尔效应转向 FAST。 我认为磁滞带足够宽(300rpm) 、可实现更软的转换。 请、您能提供任何建议或线索吗?

提前感谢您

Borja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保霍尔输入信号的序列与 gHall_PwmIndex[]中的设定值相对应。
    2.如果可能、您可以增加 PWM 频率、因为在 PWM ISR 中检测到霍尔信号。 如果 PWM 频率太低、延迟时间将对高速运行产生影响。
    3.在 HALLBLDC_Ctrl_Run ()中调整 PI 稳压器的增益。