This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-KIT:如何使用 DRV8312-C2-KIT 驱动传感 BLDC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/800966/ccs-drv8312-c2-kit-how-to-drive-sensored-bldc-with-drv8312-c2-kit

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户希望使用 DRV8312-C2-KIT 来驱动他们的传感 BLDC。 客户电机的电压为12V、转速为20000 rpm。 因此、我无法使用 GUI 驱动电机。 我尝试使用 CCS 运行"BLDC_sensored"程序。 但 C2000产生的默认 PWM 频率为50Hz。 它对于应用而言太低。 因此、我需要您的支持来找到上述程序中有关 PWM 频率和占空比的正确句子。 或者您为我提供了一种驱动电机的方法。 这是一个紧急情况、因此我期待您的回复。 非常感谢。

此致、

Sophia Yao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此功能的工程师正在休假、并将在他回来后做出响应。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、默认 PWM 频率为10kHz、而不是50Hz。 您提到的频率是由 GUI 限制为3000rpm 的电机换向频率或电机电气频率。
    因此、您必须使用 CCS 直接调试项目、您可以在 controlSUITE 中的以下文件夹中找到该项目。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored
    BTW、此项目中的默认 PWM 频率为20kHz、因此如果您想运行该20000rpm 电机、无需更改任何内容、只需按照指南运行电机、该指南可在 controlSUITE 的以下文件夹中找到。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-Kit_v128\BLDC_Sensored\~文档