This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:如何从跟踪错误门户获取修复的错误解决方案?

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/804922/ccs-f28m36p63c2-how-to-get-the-solution-from-a-bug-stated-as-fixed-from-tracking-bug-portal

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在运行 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/788207?CCS-F28M35H52C-Fix-CCSv8-and-9-C28x-core-of-Concerto-gets-disconnected-when-M3-is-restarted 上报告的同一问题、因为我使用的是 Dionisio 介绍的相同 CCS 和 TI 仿真器。 根据跟踪错误门户网站、它已修复(如下所示)、但我无法从 CCS 更新工具获取任何更新。 我似乎需要获取此 EMU19_M02_PATCH2、但我无法找到它。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了让您知道、我在以下页面找到了此修复程序的更新: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    但是、现在我想知道 CCS 更新工具为什么没有检测到此更新?

    此致、

    Gabriel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    当您检查更新时、您运行的是哪个版本的 CCS?

    遗憾的是、错误跟踪工具显示内部版本名称与版本号。 即、调试和仿真更新2019年第2个月、第二个热修复补丁。 这对用户来说并不意味着什么。

    该特定更新包含在 CCSv9.0.1和 CCSv8.3.1中。 它也可作为单独的"TI 仿真器"更新提供、但是、如果您在8.x 上、它无论如何都依赖于8.3.1。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我使用的是以下版本:

    CCS:8.3.0.00009

    TI 仿真器:8.1.0.00005  

    如上所述、我在 CCS wiki 页面上找到了8.3.1版、手动下载、现在一切都正常、但我仍然不明白为什么 CCS 更新工具找不到它。

    此致、

    Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加布里埃尔

    CCSv8.3.0应该已经显示了8.3.1和 TI 仿真器的更新。 在您检查更新时、它是否显示任何更新?

    此致、
    John