请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:F28M36P63C2 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在运行 http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/788207?CCS-F28M35H52C-Fix-CCSv8-and-9-C28x-core-of-Concerto-gets-disconnected-when-M3-is-restarted 上报告的同一问题、因为我使用的是 Dionisio 介绍的相同 CCS 和 TI 仿真器。 根据跟踪错误门户网站、它已修复(如下所示)、但我无法从 CCS 更新工具获取任何更新。 我似乎需要获取此 EMU19_M02_PATCH2、但我无法找到它。 可以帮帮我吗?