请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28034 工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我的客户正在使用 CCS 5.5.0.00077、他们在使用图形进行调试时发现一个问题、这将弹出几个意外窗口。
它们在调试模式下使用图形、如下所示:
然后关闭图形窗口、点击"CCS Edit Perspective"、如下所示。
然后单击"CCS Debug",将出现下面几个意外的窗口。 他们无法关闭这些窗口、关闭 CCS 并重新启动、只要进入 "CCS Debug"模式、这些窗口仍将出现。
是否有任何方法可以解决此问题?