This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28034:关闭图形后弹出意外窗口

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/802395/ccs-tms320f28034-pop-up-unexpected-window-after-close-graph

器件型号:TMS320F28034

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我的客户正在使用 CCS 5.5.0.00077、他们在使用图形进行调试时发现一个问题、这将弹出几个意外窗口。

它们在调试模式下使用图形、如下所示:

然后关闭图形窗口、点击"CCS Edit Perspective"、如下所示。

然后单击"CCS Debug",将出现下面几个意外的窗口。 他们无法关闭这些窗口、关闭 CCS 并重新启动、只要进入 "CCS Debug"模式、这些窗口仍将出现。

是否有任何方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是什么触发了该行为。 似乎他们分离了"Graph"视图。 在切换到 CCS Edit 透视图之前、他们是否可以尝试将视图恢复回工作台? 这可能有助于摆脱意外的窗口。

    遗憾的是、由于 CCS 5.5非常旧且不再受支持、因此我们只能尽力提供尝试的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望客户能够解决此问题或找到有助于解决此问题的解决方案。 我们将关闭此主题、但如果需要进一步的支持、请随时发表回复。